欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

硬度和硬度计-2(LCA和测量-12)

  • 2020.03.17 22:47:15
  • 米思米
  • 2454

 ・硬度并非是测定硬度的量本身,而是在实际当中,采用测定方法来结合长度这一层次的测定値和硬度的程度,由此来进行硬度测定。

 ・硬度的测定方法大致分成两种。
      1.测定按压在试样表面上的压头按入量的方法

      2.测定将重锤落下到试样表面时的反弹高度的方法

各种硬度测定法(维氏硬度、洛氏硬度)和器具

   洛氏硬度:HR

・根据两个数值来算出硬度,即,使用对面角为136°的金刚石正四棱锥压头,在试样面上形成凹陷时的试验荷载(F N)和根据凹陷处的对角线的长度(dmm)所求出的表面积(Smm2)。

・试验荷载有从19.1N到490.3N这8个种类。・由于压头又硬又尖,因此,用于较硬的材料和较小/较薄的材料等的评价。

・维氏硬度的计算公式为・使用金刚石或球体的压头(压头的顶端在曲率半径0.2mm的球面上,光滑顺畅地与具有120°角度的圆锥部相连接的曲面),根据其按入深度来进行测定的硬度。

・球压头的顶端为钢球或超硬合金球。・由于测定时间可以做到比较短,因此,适用于生产过程中的品质保证等。

・在洛氏硬度测定法中,使用金刚石压头时的硬度(HR)为,
 HR = 100−0.5h   [h:前后2次初荷载中压头进入深度的差
]

・使用球压头时   HR = 130−0.5h

硬度和硬度计-2(LCA和测量-12)

 

   下回,对布氏硬度、肖氏硬度和微小硬度的测定进行说明。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities